This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430FR5969最小和最大有源模式电源电流

Guru**** 2588735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602508/msp430fr5969-msp430fr5969-minimum-and-maximum-active-mode-supply-current

器件型号:MSP430FR5969

您好!

TI 能否指示工作模式电源电流的最小和最大电流值?

数据表的表5.4仅显示了典型值和一些最大值。

当我使用完全相同的软件测试我们的许多 PCBA 时、我发现最低和最高电流的比率为1.5。 我检查执行时间、它在所有 PCBA 上都是相同的。

那么、我想知道1.5比是否正常?

此致。

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mich、

    运行同一应用软件的相同 MSP430单元之间不应存在50%的差异。 您能否进一步评论您的应用、可能提供原理图? 如何测量电流、您是否确信所有单元都在相同条件下运行、而不会卡在 LPM 或故障标志环路中?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。 因此需要做更多的工作。

    我很有信心所有单元都在相同的条件下工作、但当然、每件事情都需要检查。

    这是我的9µA:如果没有运行算法、所有 PCB 的平均电流都在8.5和8 μ A 之间。 然后、我激活算法、并将所有传感器值设置为0、以便为所有 PCBA 提供相同的输入。 我测量20和30µA μ A 之间的平均电流。

    所有的异常都是经过扩展的、SYSRSTIV 值保存在存储器中、并且可以回读到调试中。 我没有看到任何异常或看门狗。

    此致

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mich、

    您提到的该算法涉及哪些模块、代码是否可以减少以显示导致电流差异的特定部分? 连接了哪种类型的外部传感器? 是否已为低功耗运行初始化所有未使用的引脚(用户指南的第1.6节/表1-4节)以及设计中是否涉及外部晶体?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    我正在使用加速计。 为了避免 PCBA 之间的值不同、我将 accel 值设置为0。 因此、所有 PCBA 的算法持续时间始终相同、但电流不同。 唯一的外部晶振是 LFXT 上的32768Khz、用于通过计时器唤醒 MSP。 MCLK 由 DCO 驱动。
    在 LPM3模式下没有问题、所有 PCBA 的功耗始终相同。 JTAG 被打开是因为未使用(除非我需要检查时钟输出以进行调试)。
    如果始终处于活动模式、我将执行一个 while (1)循环来检查电流。 此循环将不包含任何代码或几个带有"if condition"的代码、以查看流水线的效果。
    此致
    好的