This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:AVCC 输入可用

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602076/msp430fr2111-avcc-input-available

器件型号:MSP430FR2111

您好、香榭丽舍

我已查看 MSP430FR2111数据表和用户指南。 我在  数据表中找不到 AVCC 引脚和信息。  在 FR2111中、ADC 模块输入功率为 DVCC 而非 AVCC。  客户询问 与 AVCC 相关的 ADC 基准设置。  他们不知道 AVCC 的级别和资源。  您能告诉我 AVCC 是否与 DVCC 内部连接吗? 如果是,REF 设置 AVCC 电平应 与 DVCC 相同? 感谢您提前回复!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lisa!

    当没有专用的 AVcc 引脚可用时、所有模拟电路也由 DVcc 提供。 DVss 为 AVss。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、
    正如 Dennis 已经提到过的、该器件上只有一个电源对可用。 它同时为数字模块和模拟模块供电。

    此致、
    托比亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尽管 MSP430FR2111的数据表中提到了 AVcc、但这仅在一般适用的非常通用的第7节中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、

    答案是 Dennis 和 Tobias 给出的。 如果您有任何疑问或需要进一步支持、请告诉我。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    感谢您的快速响应。 我会让客户知道这一点。