This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:Launchpad 具有源代码、但没有用于 IAR 编译器的项目文件。

Guru**** 2588105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602291/msp430fr5994-launchpad-has-source-code-but-no-project-file-for-iar-compiler

器件型号:MSP430FR5994

尊敬的 Sirs:

   我为上述处理器订购了 LaunchPad。  我在线获得的 outofbox 软件具有 main.c 和所有类型的 include 文件、但我无法找到项目文件。

请告诉我项目文件在哪里?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我发现项目文件位于 Code Composer 中、但无论如何都比 IAR 好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您能够解决您的问题 John、感谢您对您的帖子作出回复。

    此致、
    Ryan