This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:由 ACLK 供电时、定时器在 LPM3中停止

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/599835/msp430f5438a-timer-stops-in-lpm3-when-powered-from-aclk

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

你好!

我有一个应用、在系统处于 LPM3模式时、我需要 PWM 输出。 由于低频要求、我使用 ACLK=XT1 (已经用于 RTC)作为时钟源。

当我通过一个定时器(在本例中为 TA1)以 ACLK 作为时钟源运行 PWM 时、除非我设置 SMCLKOFF = 0、否则定时器停止运行-这是奇怪的、因为 SMCLK 不是定时器时钟源、勘误表中也没有提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jurgen、

    这确实是一个奇怪的问题。 您能否共享一个代码片段、其中显示了用于配置时钟的代码、用于配置计时器的代码以及用于转到 LPM3的代码? 这将帮助我们调试您的问题、并可能使我们重现问题。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jurgen、

    您是否可以针对上述问题提供任何更新、或者我们是否可以提供更多帮助? 或者您是否能够解决此问题?

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定、但我认为有多个问题:

    最新的 IAR Workbench 有时不能正确操作仿真器-例如、当 CPU 暂停时、时钟被配置为运行、但这并不总是有效。 此外、我使用最新的 TI MSP-FETFlash 仿真工具、有时 IAR WB 会在调试过程中崩溃。 但是:我的工作不是对我使用的任何工具进行测试。

    关于 MSP 的其他问题:哪一个 Idiot 对调试器中的手工制作的噪声降压转换器有想法? 这是纯平的、会导致噪声、噪声甚至更多噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jurgen、

    感谢您的回应、我理解您的沮丧。 为了更好地理解您的问题、以便我们可以尝试重现问题、您能帮助我们获得有关您的问题的更多信息:
    1.您是否仅在调试模式下看到问题(您是否仍然看到计时器停止问题、但仅在调试模式下或当您停止仿真器时)? 您能否共享在仿真器>高级>时钟控制下找到的调试时钟设置(调试时)?
    2.您能否分享一段简单的代码来证明问题、以便我们可以在其中一个电路板上重现问题?
    3.您能否分享重现问题所需的基本步骤、以及故障案例的外观(我们应该观察到什么行为)?
    4.您能否确认您正在使用的 IAR 版本(在“帮助”>“产品信息”下,是否显示了适用于 MSP430 IDE 的 IAR Embedded Workbench 7.10版?)

    对于您提到的噪声问题、我建议尝试使用外部电源为您的器件供电。 要在此配置中进行调试、您需要将连接到 MSP-FET 引脚2的电路板上的 Vcc (用于通过工具为电路板供电)更改为引脚4 (用于外部电源)。 这使得 MSP-FET 能够感测外部使用的电压并相应地调整 JTAG/SBW 通信线路上的信号电平。

    此致、
    Katie