This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:编程器件/软件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP-GANG, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602063/msp430fr6989-programming-device-software

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP-GANGMSP-FET430UIFMSP-FET

您好!
 我在定制电路板上有一个 MSP430FR6989芯片。 n´t 已经完成、但我不知道如何将其放入器件中。
电路板上有一个 JTAG 连接器、我更喜欢使用它。

我已经n´t MSP-PRGS430进行了尝试、但它没有工作。

那么、我的问题是:我可以使用 MSP-PRGS430对芯片进行编程吗? 如果无法实现、则需要使用什么器件/软件?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg、

    MSP-PRGS430不支持 MSP430 FRAM 器件、如工具页面所示。 您将需要使用 MSP-GANG、MSP-FET430UIF 或 MSP-FET 工具对 MSP430FR6989进行编程。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声) 或任何具有开放式软件/硬件 eZ-FET Lite 板载的低成本 Launchpad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的快速帮助。
    例如、我可以将 MSP-FET 与 IAR 嵌入式工作平台一起使用、它可以满足您的要求吗?

    此致、
    Georg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Georg Schoenhoefer"]例如、我可以将 MSP-FET 与 IAR 嵌入式工作平台一起使用、它将完成该任务?

    当然可以。 但是、如果只上传代码、我不会使用 IDE。例如、您可以使用 Elpottronic 提供的 FET-Pro-430等工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我想我会尝试这两种软件、并决定哪种方法最适合我。 但我必须首先等待 MSP-FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 zrno 所说-如果您有任何具有 eZ-FET (Lite)的 LaunchPad、也可以使用此 LaunchPad。