This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5889:MSP430FR5889

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5889, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601388/msp430fr5889-msp430fr5889

器件型号:MSP430FR5889
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2633

主席先生,

这是我们关于 MSP430FR5889电容感应的讨论的延续。现在我们能够感应电容感应开关。但问题是覆层的厚度。

如果覆层大约为1 mm、则不会感应。但我们的应用是3 mm 丙烯酸板。

为了获得可靠的开关运行结果、我们应该采取什么措施来使用3mm 镀层。如果有任何具体的指南可以提供所需的3mm 灵敏度

我们可以尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vijeth、

    您将需要提高 Captouch 应用的灵敏度、以便在厚镀层中进行感应。 对于 MSP430FR5889使用的 fRO 方法、您有两个选项。 您可以 a)增加选通时间或 b)增加系统时钟分辨率(速度更高)。 请注意、通过增加选通时间、您将看到随着扫描速率的延长、响应时间会缩短。 另请注意、电路板上的接地方案也可能会影响您的灵敏度。

    您是否看到过 MSP430FR2633等支持 CapTIvate 的器件? 这些器件专为电容式触控解决方案而构建、允许进行更广泛的调优以提高应用软件内的灵敏度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    感谢您的回复。

    但我们的应用需要12位 ADC 的128KB 存储器。TI 系列中是否有128KB 存储器、12位 ADC 和电容式功能。

    此致

    职业训练局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vijeth、

    目前、我们不提供具有如此大内存的 CapTIvate 器件。 请参阅上面有关提高 fRO Captouch 库灵敏度的注释。 此外、我还建议您查看 CapTIvate 技术指南中的最佳实践、了解如何处理叠层以及接地如何影响您的灵敏度。 顾名思义、《CapTIvate 设计指南》是为 CapTIvate 器件编写的;但是、"最佳实践"部分适用于基于电容式触控的应用。

    software-dl.ti.com/.../ch_design.html