This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:ESI 使用低采样率将使 MCU 裸片成为可能

Guru**** 2560660 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, EVM430-FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601352/msp430fr6989-esi-use-low-sample-rate-will-make-the-mcu-die

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6989

您好,

当使用 MSP430FR6989 ESI 功能时、我发现有几个器件会崩溃。此时、低复位脚踏微控制器不会手动复位。我使用三个电感来实现非磁性计数、TSM 和 PSM 参考官方例程、在正常情况下处于 LPM3模式。当增加 ESI 的采样频率时、 从最初的100Hz 到420Hz、似乎不会崩溃。为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HtMcu、您好!
    "崩溃"是什么意思?

    您是否有可以共享的代码、以便我们重现此问题?

    您使用的是定制硬件还是 EVM/Launchpad?

    您可以尝试的一件事是运行 www.ti.com/.../TIDM-INDUCTIVEPROX 上提供的软件、并使用 TIDM_InductiveProx.h (请参阅第57行)来降低采样频率并查看是否出现相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron P. LaFollowette

    非常感谢!

    "崩溃"意味着 MCU 不再工作。

    我使用了定制硬件、并将尝试使用 EVM430-FR6989评估套件降低采样频率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Htmcu、
    这是否有助于解决您的问题?