This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5329:无法通过 UART 将程序刷写到 MSP430F5329中

Guru**** 2685725 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602183/msp430f5329-unable-to-flash-program-in-to-msp430f5329-via-uart

器件型号:MSP430F5329

大家好、

我正在尝试通过 UART 将程序闪存到 MSP430F5329中。  

获取错误  

MSP430:无法初始化目标 CPU:**错误**:串行通信在端口 COM9上失败,波特率:9600!  要使用串行监视器、请确保满足以下先决条件: 1. 确保电缆已插入右侧 COM 端口上的目标和主机。  2.确保在目标器件上加载并运行兼容的目标端串行监视器。

访问相关论坛、但无法刷写程序。

在目标配置中-->基本选项将连接类型 UART 更改为 TI MSP430USB1[默认值]也会出现相同的错误。

2.在目标配置中-->高级选项将 COM 端口65更改为我正在使用的端口(COM9),也会出现相同的错误。

忘记了如何刷写程序

在 PC 和 MSP430控制器之间使用 USB 转 UART 转换器。 UART 转换器 Tx 连接到 MSP430 Rx 引脚、 Rx 引脚连接到 Tx 引脚。

如果我有误解、请帮助我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahdhu、

    通过 UART 串行接口对 MSP430F5329器件进行编程的唯一方法是通过 BSL、这可以通过使用 BSL-Scripter 软件工具、要编程的应用程序的二进制映像以及数据表的表6中提供的连接来实现。 CCS 只能使用 JTAG 或 SBW 连接对器件进行编程、但也可以生成所需的 TI/Hex .txt 二进制映像。

    此致、
    Ryan