This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430作为 USB 主机

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601717/msp430-as-usb-host

主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

我想使用 MSP430 uC 制作一个 PowerPoint 指针、但它没有 USB 主机功能如何使其作为 USB 主机工作?  

(基本而言、我想知道是否有任何 USB 主机屏蔽可用 、例如 MSP430的 Arduino UNO 启用 USB 主机功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    具有 USB 模块 的 MSP430微控制器都不能作为主机。  它以这种方式受硬件限制。 MSP430 USB 库能够提供 HID、CDC 和 MSC 器件端功能。

    此致、

    Arthi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthi、

    感谢您的回复。 您能说出一个兼容的 MSP430 USB 模块吗?

    TIA

    此致  

    Abhinav Rawat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    嗯、我建议查看 MSP430F5529微控制器。     MSP430F5xx_6xx 系列中有多种器件、可根据您的存储器要求和您所需的任何其他功能使用。    您可以使用 MSP430F5529 USB Launchpad 评估套件快速开始开发。    

    www.ti.com/.../msp-exp430f5529lp

    此致、

    Arthi