This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6435:470nF 电容器未连接到 Vcore 引脚时 MSP430微控制器的行为。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602146/msp430f6435-behaviour-of-msp430-microcontroller-when-470nf-capacitor-is-not-connected-to-vcore-pin

器件型号:MSP430F6435

您好!

我正在研究 msp430f6435、我只想知道、如果470nF 电容器未连接到 Vcore 引脚、微控制器会产生什么影响、或者微控制器会如何工作?

此致

直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dhanraj、

    这将导致 MCU 内核不稳定、故障/意外运行以及整体器件故障。 您的硬件设计中需要470nF Vcore 电容器。

    此致、
    Ryan