This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:BSL 编程

Guru**** 2605375 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PZ100D, MSP-EXP430FR5969, MSP-FET, MSP-TS430RGZ48C, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600504/msp430fr5969-bsl-programming

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5969MSP-FETMSP-TS430RGZ48C、MSP-TS430PZ100D

您好!

我在 FR5969中使用加密引导加载程序编程。

我曾提到 slau657.pdf 、它 使用带有 MSP-EXP430FR5969和 MSP-FET 的 UART 来加载加密引导加载程序。 。 但是、当我尝试执行该文件中给出的步骤时。

它显示"ACK Error"。 如何解决此"ACK Error"问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、感谢您提供有关您所使用的工具和文档的信息。

    您能否在 SLAU657中提供您所遵循的步骤的页码或部分? 此外、还有4种调用 Crypto 引导加载程序的方法。 我假设您正在应用此处的硬件条目序列、但您能确认吗?

    对于 UART BSL 接口、握手由确认字符执行、但对于 I2C BSL 接口、握手由确认字符执行、此外还有硬件 ACK。 您能否分享错误的屏幕截图?

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的答复。

    我将使用 UART 加载 MSP-EXP430FR5969和 MSP-FET 的引导加载(请参阅 slau657.pdf 材料中的-41页)。 为此、我遵循了该材料第39页中给出的步骤-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供屏幕截图以及您参考的页面。 这很有帮助。

    默认情况下、FR59xx 和 FR69xx 器件中不提供 Crypto-Bootloader、而是包含基于 ROM 的 BSL。 根据您的错误消息、我怀疑您尚未根据 《适用于 MSP430FR59xx 和 MSP430FR69xx MCU 的 Crypto-Bootloader (CryptoBSL)用户指南》中的第6.1节对器件进行编程、 其中包含有关如何使用二进制文件或源代码首次将引导加载程序加载到器件中的说明。 你完成了吗? 如果是、请告诉我、我们可以更深入地探讨这个问题。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

    感谢您的指导。我只有 MSP430FR5969 午餐板 。如材料 SLau 657.pdf 中提供的那样、首次加载 MSP-TS430RGZ48C 目标板是我所不需要的。 因此、我已经按照第39页和第41页中给出的步骤进行了操作。 是否存在 仅  使用 MSP430FR5969电路板的 MSP430FR5969首次加载引导加载? 如果需要任何其他支持设备、请使用"建议"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该适用于 MSP430FR5969 LaunchPad。 第6.1.1和6.1.2节中的指令仅使用目标板作为示例。 基本上、您可以使用 Crypto 引导加载程序二进制文件通过 JTAG 对 LaunchPad 进行编程、然后您应该能够使用 Crypto 引导加载程序。 如果这不起作用、请告诉我。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,

    我感谢您的指导。 我已经按照第6.1.2节中给出的指令进行操作、然后尝试加载应用程序。
    因此、我按照第6.2.3.2节中的说明将 UART 与 MSP-EXP430FR5969和 MSP-FET 结合使用。 在这种情况下、当我尝试通过第6.2.3.1节中给出的命令提示符执行时、使用带有 BSL Rocket 的 UART 和 MSP-TS430RGZ48C 或 MSP-TS430PZ100D、我收到了我已经提到的"ACK ERROR"。 您能指导我解决该错误吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您针对同一问题发布了一个新主题。 我将关闭此主题、并继续在以下链接中的新主题中为您提供支持。

    此致、

    James

    MSP 客户应用