请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 主题中讨论的其他器件:Energia
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我的问题是:我能否从引脚读取一个模拟值并使用 Code Composer Studio 将其打印在串行端口中?
我知道 Energia 中的任务非常简单、但我需要使用 Code Composer Studio、因为我有一个 PWM 发生器代码。
谢谢