This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67471:根据 TLV 值校准温度传感器和 ADC10

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67471

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601681/msp430f67471-calibration-of-the-temperature-sensor-and-adc10-based-on-the-tlv-values

器件型号:MSP430F67471

您好!

在我们的应用中、我们采用内部连接到10位 ADC (ADC10)的温度传感器。 对于温度传感器的校准、我们使用 TLV 表中的参数 ADC25T30和 ADC25T85。 但是、我们问自己、是否还需要根据文档 SLAU208O 的1.13.5.2校准 ADC10本身。 最后、ADC10参与内部温度信号的读数。

现在、尝试根据 TLV 表执行 ADC10校准、我们还有另一个问题。 SLAU208O 描述了两种校准:

1.13.5.2章节中 ADC10的偏移和增益校准

1.31.1章中 REF 的校准。


 

温度校准的正确顺序是什么? 我们想知道、哪种方法是正确的:

选项1:在公式(3)中插入原始 ADC–一个将获得 ADC (已更正)[我指的是 SLAU208O 中的原始名称、第81页]。 但是,我们在 TLV 中找不到 CAL_ADC25VREF_FACTOR,它是 eq 所必需的。 (3)。 根据1.13.5.1进行的 REF 校准是否不是指我们的 MSP430F67471?

 

选项2:在公式(6)中插入原始 ADC–其中一个得到 ADC (GAIN_CORDED)。 在下一步中、根据 eq 计算 ADC (final)。 (7)。 最后、将 ADC (final)插入 eq。 (30)以获得补偿温度值。

 

选项3:对于温度测量,请勿使用1.13.5.2中的 ADC 偏移和增益补偿,因为 TLV 参数 ADC25T30和 ADC25T85都已包含 ADC 增益和偏移的补偿。

 

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第1.13.5.3节中的公式(9)显示"ADC (RAW)"。 这意味着您应该使用原始 ADC 值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomasz、

    选项3正确。
    请勿使用增益和偏移补偿、因为写入到闪存中的 ADC25T30和 ADC25T85值都是使用未经校准的 ADC 写入的。

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukas、Celelumen、

    感谢您的回复! 现在我们确定了如何正确补偿温度传感器。

    现在、我想要求 ADC10校准-使用剩余的电压通道。 我是否理解正确:为了获得正确的补偿值、需要按照第1.13.5.2章执行"ADC10的偏移和增益校准"? 另一方面、不应执行1.13.5.1中描述的"REF 校准"、因为这种校准方式与 MSP430F67471无关?

    此致、
    Tomasz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 可以使用内部基准电压或外部基准电压。 此外、只有一组 ADC 增益系数和偏移值、而不是三组。

    这意味着 ADC 校准值是针对 ADC 本身的、相对于任何使用的基准、并且当您使用内部基准时、您必须同时应用 ADC 偏移/增益校准和 REF 校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    没错。
    我已记住温度传感器、该传感器仅由内部基准电压供源。


    Lukas