This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F233:WDT+计数器寄存器?

Guru**** 2814415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601089/msp430f233-wdt-counter-register

器件型号:MSP430F233

您好!

在程序按预期工作后、我正在尝试实施 WDT+。 为了找到我需要重置计数器的点、读取计数器寄存器会很有帮助、但在 Code Composer Studio 6.0.0的寄存器部分中找不到它。

是否可以读取该寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在以下地址读取寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经尝试过 CCS、也可以在"Register"选项卡中看到 WDT。

    我使用 CCS v7.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南的第10.2.1节说明:

    安全装置定时器+计数器(WDTCNT)是一个16位的递增计数器、不可由软件直接访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Clemens! 我必须在这句话中读得太快了。 卢卡斯也一定会发生这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我认为您正在寻找 WDTCTL 寄存器...
    抱歉!