This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5869:如何在数据表中找到 GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION 或 GPIO_DEV_STREDICTION

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601441/msp430fr5869-how-to-find-gpio_primary_module_function-or-gpio_secondary_module_function-difinition-on-the-data-sheet

器件型号:MSP430FR5869

您好、香榭丽舍

通常、MSP430FR5x 和 FR6x 使用的类别几乎相同。

但是、我们发现 FR5969和 FR69721在 GPIO 上使用不同的主模块和辅助模块定义。

i.e) P1.6和 P1.7模块类型是 FR5869和 FR69721之间的差异。

我们在驱动程序源代码中找到它。

您是否有任何识别 PIN 模块类型的文档?

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表"输入/输出图"部分的表格指定了这一点:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许我很密集、但你怎么知道哪一个是初级、次级和三级呢? 从上而下?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是;请参阅用户指南中的表12-2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。