This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:从外部为 MSP432供电

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601275/msp432p401r-powering-the-msp432-externally

器件型号:MSP432P401R

您好!

我想知道如何从外部为 MSP432供电。 我将在最右下角的一组引脚(J6)上使用3.6V 系列的3节 AA (每个为1.2V)电池为其供电、但我不确定这是不是正确的做法、这是否会使要处理的电压过高? 我最初使用 USB 供电、因此如果我想使用电池而不是 USB、我需要从包含 TXD、RXD、CTS、RTS、3V 和5V 的行中移除任何跳线。 我还有一些使用3.3V 引脚(J1)的东西会影响这一点吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表中的绝对最大额定值、MSP432的最大电源电压为4.17V。  因此、如果您的电池最大电压为3.6V、那么您应该可以正常工作。  根据 Launchpad 用户指南中的原理图、电路板右下角3引脚接头上的3.3V 引脚以电气方式连接到 J1上的3.3V 引脚。  因此、只要连接到该引脚的电子器件能够承受3.6V 的电压、就应该在这里也是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、如果我先将外部电源电压降至3.3V、然后将其置于 J6引脚上、一切都应该正常工作(在 J1上)、就像使用 USB 电源时一样。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。  对我之前的帖子进行了微小的修正、尽管器件的最大容许电压为4.17V、但建议的工作范围为1.71至3.7V。