This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:如何向 MSP432添加以太网连接

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601065/msp432p401r-how-to-add-ethernet-connectivity-to-msp432

器件型号:MSP432P401R

尊敬的所有人:

我想向我的 msp432 launchpad 添加以太网连接、请告诉我该怎么做...以及所需的支持包!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有很多 WiFi,但以太网很少。

    我发现:
    43oh.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您只在寻找 TCP/IP、则可以使用无线解决方案、例如带 MSP432的 CC31xx 等 WiFi 板。 如果您正在寻找有线以太网解决方案、则应使用 TM4C129开发板。

    此主题 也可能会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,感谢你提出宝贵的建议。 这将为我省去许多麻烦。