This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:无限功耗?

Guru**** 2609235 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR6989, MSP430FR6989, ENERGYTRACE, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600923/msp430fr6989-infinite-power

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR6989ENERGYTRACEMSP-FET

您好!

我编写了一个简单的代码来读取模拟值并显示附加 LCD 上的电压值。 主要是我修改的 OutOfTheBox 程序。 我的目标是根据我当前的知识(这是我自己的第一条代码)提供最低的能耗。

该程序正在运行、一切似乎都正常、因此在通过 eZ-FET (Rev1.2)供电的 Launchchaad 测量能耗后、我决定从隔离跳线块(J101)上移除3V3跳线。 但是、令我惊讶的是、在我将 USB 电缆放回 PC Launchpad 后、仍然可以正常工作。

我当前的跳线块连接如下所示:

5V、3V3、RTS、CTS 跳线已移除

所有其余跳线都在相应位置。

那么、我是做了些什么、还是 Launchpad 损坏了? 我只想使用外部能源测量电流能耗。

我附加了我的代码。

我将使用 MSP-EXP430FR6989 Launchchapad。

提前感谢!e2e.ti.com/.../ADC_5F00_LCD_5F00_rev1.zip

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细博文。

    我怀疑 MSP430FR6989通过连接到隔离跳线块上已组装跳线的引脚获得反向供电。 建议在应用信号之前通过 VCC 为 MSP430加电。 否则、可能会发生未知行为甚至器件损坏。

    为了准确测量能耗、我建议使用 CCS 中的 EnergyTrace 功能、板载 eZ-FET 仿真器支持该功能。 我要做的是填充跨跳线块的所有跳线、将 LaunchPad 插入 PC、对 MSP430FR6989进行编程、暂停调试会话、拔下 LaunchPad、移除除3V3和 GND 之外的所有跳线以及板上的任何其他跳线(用于 LED 等)、 将 LaunchPad 插回 PC、然后在 CCS 中启动 EnergyTrace。

    此外、ULP (超低功耗)工具集成到 CCS 中。 它提供了有关如何降低功耗的建议、因此以下资源应该很有用。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、非常有帮助。
    还有一个问题、如果我想通过外部源(如电池)为 Launchchapad 加电并使用 eZ-FET 和 EnergyTrance 测量功耗、该怎么办?
    到目前为止、我填充了 GND、SBW RST 和 SBW TST 跳线、并将电池连接到 J1接头的引脚1。 LaunchPad 已正确加电、但 EnergyTrance 基本上在所有字段中均显示为零。
    很抱歉、存在虚假问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michal、

    如果确实使用 EnergyTrace、则只需填充3V3和 GND 跳线。

    EnergyTrace 是测量功耗的最精确方法、因为它可以在不同 LPMx 模式下非常快速地测量电流。 基本上、调试器(例如 eZ-FET、MSP-FET)会在提供给3V3引脚的电流流经专用低电阻电阻器时测量该电阻器上的压降。 因此、EnergyTrace 不能与电池等外部电源配合使用。

    另一种常见的方法是将万用表与电池和负载串联、但这往往会显示平均电流、最终取决于代码中的 LPMx 模式。 另一个更好的万用表替代方案是直流电源分析仪。 这样、您就可以提供电池所提供的确切电源电压、并且通过观察到的电流消耗、您可以计算电池的持续时间。

    您的电池的类型和输出电压是多少?

    此致、

    James

    MSP 客户应用