您好 Katie、
这一切似乎都很好[你和 Steven 达成的设置]、我想我会利用这一点、但我似乎还有一个问题。 我似乎无法使用 printf(" ”)向控制台发送消息的命令。 这是因为我们现在使用的是大内存模型吗? 是否有一个简单的解决方法?
我使用 的是 Code Composer Studio 的版本:6.1.3.00034。
printf 语句停留在的确切位置似乎是 在名为"copy_decompress_rle.c"的文件中的_TI_decompress_rle_core 函数 中我发现的代码复制如下:
/*------------------ * /* MSP 由于代码大小原因不使用 memset、且 memset 不会*/ /*适用于大型代码、小型数据模型。 * /*------------------ * while (run_len--) WRITE8_ADV (outbuf、ch);
感谢您提供的任何帮助。
此致、
-Tom