This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:初始化仿真器时出错:USB FET 的电压1209值不正确/不允许

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600874/msp430f5529-error-initializing-emulator-the-voltage-1209-value-is-not-correct-allowed-for-the-usb-fet

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF

大家好、

我使用 MSP-FET430UIF 对 MSP430F5529的定制 PCB 进行编程、当突然出现以下错误时、一切都正常:

初始化仿真器时出错:USB FET 的电压1209值不正确/不允许。

我对这个问题做了一些研究、我发现的答案都不适用于我的情况。 我没有对电源电压进行任何更改、我认为我也没有进行任何可能导致此问题的不当操作。 事实上、我在过去的2个多小时内调试了一个软件、对我的器件进行编程没有问题、那么这种情况似乎是在无望的情况下发生的... 我尝试使用另一个板时遇到相同的错误、USB 调试接口是否可能损坏? 如果有人对此有解决方案、那将会很好。

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthieu、

    您能否分享 MSP-FET430UIF 如何连接到定制板上的 MSP430F5529的原理图? 您是否还通过调试探针为器件供电、或者是否在定制 PCB 上生成电压?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 FET 连接的原理图。 该器件也由电路板本身供电。 值得注意的是、一位同事使用了我上个月使用的方法、没有任何问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

    感谢您提供原理图。 您似乎正在正确连接 JTAG。 您能否告诉我您在 VCORE 引脚上具有什么电容?

    [引用 user="Matthieu Sylvain"]值得注意的是、一位同事使用了我上个月使用的方法、没有任何问题。[/引用]

    在这种情况下、您在某种程度上操作器件时超出了规格、现在开始遇到此问题。  

    您可以尝试几种方法吗?

    1. 如果您尝试使用不同的调试器来访问器件、会发生什么情况?
    2. 您能否尝试通过调试器为 MSP430供电并查看其连接是否正确?

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    我设法通过为 JTAG 尝试另一组线来使其正常工作、似乎其中一组线已损坏并导致了问题! 感谢您的支持、非常感谢!

    此致、

    Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthieu、

    很高兴听到有一个简单的解决方案。 我将关闭此主题、但如果您对此问题还有任何疑问、回复此评论将重新打开。

    此致、
    Caleb Overbay