This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601054/msp430g2553-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553
Thread 中讨论的其他器件: MSP-Flaser

您好!

我正在使用 MSP430G2553。 我想设置 LOCK 位和 FUSE 位。  

我有用于 MSP430G2553的 TI Launchpad。  

请告诉我如何操作?  

谢谢你。

此致、

Dinesh Jinjala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430G2553上的 SBW / JTAG 保险丝可由 SBW / JTAG 功能熔断、并将6.5V 电压施加到 TEST 引脚。 LP 使用 SBW、但无法生成用于保险丝熔断的6.5V 电压。 检查开放源码/硬件 slau320或 MSP-Debug 堆栈、以查看其实现方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    SBW 配置能否从 MSP430G2553读取固件?

    我是一名新手、请提供帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以为此使用 MSP-Flasher。
    e2e.ti.com/.../600288
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    LP 没有保险丝容量。 我将需要另一个闪光器。
    对吧?

    或者是否有其他方法?