This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:MSP-CAPT-FR2633未运行

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-BSWP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/599850/msp430fr2633-msp-capt-fr2633-not-running

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-BSWP

您好!
我有 MSP-CAPT-FR2633 EVM。 我可以使用 CAPTVATE-BSWP-Demo 软件对套件进行编程。 我启动 CapTivateDesignCenter 并打开项目 CAPTIVATE-BSWP。 我可以连接到 EVM、但不会发生任何情况。 我看不到任何按钮或滑块触摸。 LED5亮起、LED4闪烁、LED3熄灭。

可能是什么问题。 我已经在2周前让该板运行。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、您好!

    您是否在 CapTIvate 设计中心内为 BSWP 演示生成了 CCS 项目? 完成此操作后、您必须转到 CCS、将项目导入本地工作区并将其下载到器件上。 之后、您可以调试或重置器件、然后通过设计中心连接到该器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JH、

    >您是否在 CapTIvate 设计中心内为 BSWP 演示生成了 CCS 项目?
    我使用示例工程并将其导入到 CCS 中。 如何在 CapTIvate 设计中心内生成 CCS 工程?

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、您好!

    随 CapTIvate 设计中心下载的示例应开箱即用、但如果更改了引脚分配或调优参数、则需要从 CapTIvate 设计中心重新生成源代码。 双击 MSP430图标打开其菜单、您将看到一个生成源代码按钮。 有关更多详细信息、请参阅 CapTIvate 技术指南。

    www.ti.com/CapTIvateTechGuide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了 CCS 项目和 CapTIvateCenter。 然后、我从 Web 上安装了最新的 CapTIvateCenter、并将项目重新导入到 CCS 中。 现在它开始运行。

    此致、Holger