This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP-EXP430F5529:TI NFC 工具版本1.7

Guru**** 2594400 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600364/starterware-msp-exp430f5529-ti-nfc-tool-ver1-7

器件型号:MSP-EXP430F5529
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

工具/软件:Starterware

我使用 MSP-EXP430F5529 +TRF7970A。

我将 sloa227a 中的项目下载到 MSP-EXP430F5529。

液晶屏显示在消息下方。

  RSSI

  TRF7970A NFC [

  P2P CE RW

  版本:1.03.00

我 将5529 USB 端口连接到 PC。

我使用 MSP-FETFlash 仿真工具。

在此条件下、我 启动 TI NFC 工具版本1.7。

我使用 自动连接功能。

将显示以下问题消息。

  未找到选定的硬件平台。

我的热敏电阻是 一种硬件还是软件设置?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 MSP430论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题似乎与由于 MSP430 USB 驱动程序的更改而产生的自动连接功能的小毛刺脉冲有关。 因此、自动连接不会始终在较新的 PC 上工作。

    请尝试为串行设备 USB 选择端口、然后手动连接到该端口。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以在 NFCLink 独立入门指南中的第3.1节"如何连接"中找到有关如何手动连接的详细信息。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此外、请确保使用 GUI 的1.8版。 1.7版是较旧版本、不应与最新固件(1.03.00)配合使用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试手动连接。
    但我不能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。
    此致、
    Morimoto。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。
    我将获得1.8版 GUI。
    此致、
    Morimoto。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Morimoto、

    如果您无法手动连接、则可能未安装 MSP430 USB CDC 驱动程序。 请参阅《入门指南 》的第2.4节:http://www.ti.com/lit/ug/slou452/slou452.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph J、
    非常感谢您的建议。
    现在、我可以正确连接。
    此致、
    Morimoto、