Other Parts Discussed in Thread: MSP430FW428, MSP430FR6989
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6989 主题中讨论的其他器件:MSP430FW428、
只需向 Scan 接口提问、例如 msp430fr6989或 msp430fw428。 我刚刚处于新项目的开始阶段、以前没有使用过该界面。
有多少旋转编码器(正交编码,我想使用具有3V TTL 输出的磁编码器,最大频率为85kHz,例如 Bourns EMS22Q...) 我可以连接到它们吗? 这并不是很清楚。 它有3个通道、只有通道2可以向上计数还是向下计数? 我想我只能将其与一个编码器结合使用吗?
另一种方法是在计时器中断内对两个正交编码器通道进行软件采样。 速度有多快? 20kHz 是否现实? (我认为这主要取决于主代码中的中断被阻止的时间、如果我使用来自例如 TI 库的代码、则并未真正指定中断阻止时间...)。
Matthias