This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438:温度精度

Guru**** 2600005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600652/msp430f5438-temperature-accuracy

器件型号:MSP430F5438

你(们)好

集成温度精度是多少? 数据表中未提及。

它是否可以满足±2℃?  它在大规模生产中的一致性性能如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    如果您是指集成温度传感器、精度在用户指南第83页中定义。 TLV 值在30和85C 时写入、精度为+/-3C。 这是使用校准(TLV)数据实现的最坏情况。
    但是、您可以校准器件(2点校准)以实现更高的精度。

    此致
    Lukas