This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 继电器开关的远程控制

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP430FR5994, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/599757/remote-control-of-a-relay-switch

主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989MSP430FR5994MSP430FR5969MSP-EXP430FR6989

大家好  

我需要一些帮助和建议。 首先应该注意的是、我对任何技术都不熟悉、因此请用 lumen 的语言与我交谈。 我所拥有的只是对我想要实现的目标的理解、但我不知道它将如何工作、或者从业务角度看是否可行。  

在塞浦路斯、我们需要在冬季打开热水锅炉、等待30分钟- 1小时、才能洗澡。 水锅炉的安装很简单。 水锅炉连接到主配电板、然后 DB 的电源进入房屋内墙壁上的继电器开关、您需要像照明开关一样打开和关闭该开关。 此处使用的电源为240V

我希望能够通过应用程序远程控制这一点。 我在这里的 IT 人员已经向 MSP430 Launchpad 的方向指出了、他们可以开发软件来控制器件(如果需要)。  

这是我要使用的正确产品吗?

如果是、安装将如何工作?  

感谢你的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    您所描述的需求是 PID 控制器应用。 我推荐使用 MSP430FR5969、MSP430FR5994或 MSP430FR6989 (如果需要 LCD) Launchpad 进行评估。 LaunchPad 是一款出色的评估工具、可帮助您快速开始应用原型设计。 一旦您有了应用的演示或可行性、您就可以扩展到 launchpad 上未配备的相应器件、并构建定制板以供进一步开发。 对于上述情况、所有这些芯片都是相似的、但具有不同的功能。 如果需要、MSP430FR6989具有 LCD 模块。 MSP430FR5994具有 LEA (低功耗加速器)、非常适合在这种情况下有用的密集算法。 MSP430FR5969的所有特性在前两个部分中都有介绍、但该部分不包含 LEA 或 LCD。

    关于 PID 应用、不确定您需要的所有参数、但您需要进行某种电源调节、以便将 MSP430的线路电源电压降至3V。 您将需要某种可由 MSP430通过3V GPIO、PWM 或某种其他接口进行控制的继电器开关。

    www.ti.com/.../msp-exp430fr6989

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、JH

    感谢您的回复。 我们目前正在研究您所说的内容、如果需要、我会再向您介绍。

    再次感谢您的帮助