This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430 Ware Driverlib ESI

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600282/msp430fr6989-msp430-ware-driverlib-esi

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR6989

大家好、

是否有任何使用 MSP430 Ware 驱动程序库配置 ESI 的示例程序? 在用户指南 《适用于 MSP430FR5xx 6xx 器件的 MSP430 DriverLib》中、我找不到任何关于它的线索。 甚至有可能吗?  

BTW 我正在使用 MSP-EXP430FR6989 Launchpad。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、ESI 似乎没有任何 DriverLib 示例。 但是、DriverLib v2.91.00.20确实支持 ESI API、可在 API 指南中找到。

    这些 API 也显示在 DriverLib 用户指南中。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我有旧版本的文档- v.2.80.00.01、找不到 ESI。 谢谢!