This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5500:支持 eMMC 和 USB 接口

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600494/msp430f5500-support-emmc-and-usb-interface

器件型号:MSP430F5500

尊敬的先生/女士:

请问 MSP430F5500是否支持 eMMC 和 USB 接口? 使用的 eMMC 为 MTFC4GACAJCN-1M WT 或 MTFC8GAKAJCN-1M WT。  是否有任何更低成本的选择?  

希望很快收到您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    根据《将 MSP430与 MMC/SD 闪存卡连接 》应用手册、任何具有硬件 SPI 接口的 MSP430器件都可用于与 MMC 连接。 根据其数据表、MSP430F5500支持 USB 并且还具有多个 SPI 模块。 因此、F5500似乎可以同时支持这两者(假设有足够的可用 CPU 带宽)。 为了找到最低成本选项、我建议使用我们的参数搜索来查找支持 USB 且至少具有一个 SPI 接口的 MSP430 (假设应用不需要更多接口)。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    James

    MSP 客户应用