This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:MSP430F149

Guru**** 2758085 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600296/compiler-msp430f149

主题中讨论的其他器件:MSP430F149

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的所有人:

您能否向我解释一下如何为 MSP430F149更改此条件?

 TB0CCTL0_bit.CCIFG = 0;

TB0CTL_BIT.TBIFG = 0;

还是自动用于该 MSP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastya、

    我不确定我是否理解您的问题。 您是否在问如何复位 CCIFG 和 TBIFG 标志?

    当某个特定通道发生捕获或比较条件时、捕获比较中断标志(CCIFG)会自动置位。 当中断被处理时、CCIFG 标志自动复位。 如果 CCIE 位没有使能中断、那么该标志必须通过软件复位。

    定时器在连续模式下溢出或者在增模式下达到 CCR0中的值时、TimerB 中断标志(TBIFG)被置位。 当中断被处理时、TBIFG 标志自动复位。 但是、如果中断没有通过 TBIE 位使能、那么该标志必须由软件清除。

    您可以在本器件 用户指南的第12节中阅读有关这些标志和 TimerB 中断的更多信息。

    此致、  

    Caleb Overbay