This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP 432 UART DMA 示例?

Guru**** 2587195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600427/ccs-msp432p401r-msp-432-uart-dma-example

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

这里是 一个 MSP432Ware 采用交替配置 DMA 的 UART 示例

如果答案是肯定的、您可以为我提供链接或示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到这篇文章: e2e.ti.com/.../425881

    我将了解我是否可以确定是否创建了示例、或者它是否仍在后日志中。

    此致、
    Chris