This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:读出 MSP430F5229上安装的程序

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5229
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600288/msp430f5529-read-out-the-program-installed-on-msp430f5229

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: BT-MSPAUDSINKMSP430F5229MSP-Flaser

你(们)好

我有以下工具:

-一个 MSP430F5529 Launchpad 与目标连接以下评估板:

-安装在 MSP430F5229板上的 BT-MSPAUDSINK

现在、我想在一个文件.out 中读出安装在 BT-MSP 上的程序。  有可能吗?

我想使用相同的程序对其他板进行编程 (但我没有可执行文件... 我希望从正确的电路板上阅读)

提前感谢。

此致。

Silvano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过 SBW (使用来自 LP 的 eZ-FET Lite)竞赛使用 MSP-Flasher (www.ti.com/.../msp430-flasher)从未锁定的器件读取(以及导出到文件)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zrno、

    感谢您的回答... 但什么是 SWB?

    谢谢

    Silvano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于断点调试、刷写...的主器件 eZ-FET Lite 和目标板载器件之间的接口/连接 SBW 复位/测试线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zrno,但是通过 MSP-flaser 读取的文件是 txt 类型? 此文件是否可在其他电路板上下载? 或者不是?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TI txt 是 MSP430软件工具的标准(二进制)格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以使用 CCS 7.0版执行此操作吗? 而不是 MSPFlaser?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过 MSP-Flasher 轻松实现它...
    e2e.ti.com/.../292497
    不知道 CCS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZRNO、不起作用... 这里是屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zrno、似乎工作正常。 我更改了固件。 非常感谢!!
    Silvano