This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430的燃烧器

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600277/msp430g2553-burner-for-msp430

器件型号:MSP430G2553

我想将 MSP430用于家庭自动化。 这是一个好选择吗?

如果我只购买 MSP430的 MCU、我将如何能够在其上刻录代码。 我不想购买 LaunchPad、因为购买这么多 LaunchPad 会太贵。 我想购买 5个 MCU、仅购买一个。 帮助我该怎么做?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LaunchPad 有两个部分–编程器和 MCU 本身。 通过断开某些跳线、可将编程器部件从板载 MCU 重新路由至外部。 因此、您可以购买单个 LaunchPad、并将其用作所有 MCU 的编程板。[早餐]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 LP 对您来说很昂贵、并且您不需要断点调试、只需刷写即可、而低成本的 USB/UART 3.3V 接口可用于(出厂预加载) BSL。 类似这样的东西...
    www.ebay.com/.../311573064343