This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:如何删除 Resource Explorer 离线文件?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600245/ccs-msp432p401r-how-to-delete-resource-explorer-offline-files

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 Resource Explorer 使某些文件脱机可用。  

但最近我的硬盘驱动器内存不足,SOI 需要删除其中的一些脱机文件。

是否有办法在 CCS 软件中实现它? 还是删除 ti 文件夹中的文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、
    这取决于您使用的 CCS 版本。 在最新版本(CCS 7.x)中、TI Resource Explorer 内容位于中
    目录:C:\ti\tirex-content。 如果您使用的是新的(非经典) Resource Explorer、这也适用于 CCS6.x。
    如果您需要经典版本的内容位置、我可以为您进行研究。

    您只需从 Windows 中删除 tirex-content 目录中的文件即可。  我不知道在 CCS 中有什么方法可以做到这一点。

    此致、
    Bob