This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:闪存

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600185/ccs-msp430g2553-flash

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio


晚上好、我担心我是否可以将数据保存到 MSP430G2553的内部存储器中、作为 EPROM 我是这款微控制器的新手、提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    简单的回答是肯定的。 使用信息存储器段 B-D 非常简单、但不要期望段的寿命超过几千个擦除/写入周期;它们不是我所说的超耐用的。 使用段 A 的方法有点复杂、因为误用会导致校准数据丢失。 请参见 SLAU144J 的第7章。 控制闪存控制器时钟频率对于擦除和写入操作的正确操作至关重要、而不正确操作可能是最常遇到的擦除闪存操作错误。