This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:msp430fg6426使用 RTC 模块生成时间戳。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600011/ccs-msp430fg6426-generating-timestamp-using-rtc-module

主题中讨论的其他器件:MSP430FG6426MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

当我有逻辑1输入时、如何编写程序来生成时间戳?

有人能帮我处理代码吗。我 是一个初学者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在 MSP430Ware 中找到有关如何使用 RTC 模块的示例。 MSP430Ware 可在 TI Resource Explorer 中找到。 TI Resource Explorer 位于 CCS 中或 dev.ti.com 中。 在 TI Resource Explorer 中、导航至 Software -> MSP430Ware -> Devices -> MSP430F5xx/6xx -> MSP430FG6426 -> Peripheral Examples -> Register Level