This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5659:从 MSP430F5638转换到 MSP430F5659

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/599949/rtos-msp430f5659-transitioning-from-msp430f5638-to-msp430f5659

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件:MSP430F5638

工具/软件:TI-RTOS

我有一位客户正在将一个工作项目从 MSP430F5638转换到 MSP430F5969。  该工程正在编译并运行;但是、一旦通过 cfg 文件添加新的信标、一些中断就会停止工作(即使尚未使用新的信标)。

我有用于中断缺失的工作案例和案例的映射文件、我可以与大家分享这些文件是否有帮助、但想知道这种行为的可能原因是什么。

该项目使用 TI-RTOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:

    我猜是内存布局不同、是没有暴露出来的问题。

    1.系统是否会崩溃或继续运行、是否错过了一些中断?
    2.他们使用的是 TI-RTOS 的哪个版本?
    他们使用的 TI-RTOS 驱动程序是什么?
    他们创建了哪些中断(例如、被称为 Hwi_create/Hwi_construction)?
    5.他们能否打开工具->ROV-BIOS ->扫描错误... 在目标运行一个位后? 如果存在任何损坏问题(例如溢出的堆栈、内核对象损坏等)、这一点很有意思。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡安

    您也可以直接通过电子邮件向我发送映射文件。

    Todd