This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY 设置问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY, DS90UB913A-CXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/599747/usb2any-setup-issue

Thread 中讨论的其他器件:ALPUSB2ANYDS90UB913A-CXEVM

您好!

我尝试使用 ALP 软件使用 USB2ANY、但遇到以下错误:

使用的 ALP 固件版本为1.56。 我是否可以知道需要采取什么措施来解决此问题?

MainGUI.exe.log

此致、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christine、

    您能否告知您要将哪款 TI 器件与 ALP 搭配使用?

    我需要此信息才能找到合适的 AE 进行响应。

    此致、

    TK Chin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    我将其与 USB2ANY 和 DS90UB913A-CXEVM 配合使用。

     

    无论如何、我通过使用以下链接升级 USB2ANY 包装箱的固件来解决了该问题。

    signalchainapps.tucs.design.ti.com/doku.php

    此致、

    Christina