This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:其中是文档"用于 MSP430的 Code Composer Studio v6.1用户手册#39;s 指南"

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/599977/ccs-msp430fr5969-where-is-the-document-code-composer-studio-v6-1-for-msp430-user-s-guide

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

我正在寻找一个较旧的文档... 有一个"Code Composer Studio v6.1 for MSP430用户指南"的链接... 但它为"Code Composer Studio v7.x for MSP430用户指南"提供了服务... 我目前同时使用 v6和 v7…… 我想获得 v6的文档!

此致、

Tom Dillon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要 SLAU157AN。 检查您的私有 msgs 是否全部失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到一条消息... 抱歉! 我们找不到您的页面... 它真的希望我使用新的一个...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定如何检查私人邮件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单击顶部的图标