This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:在不久的将来是否会提供512 KB 闪存版本?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, CC1350, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595105/msp432p401r-will-there-be-a-512-kb-flash-variant-available-within-the-near-future

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:SEGGERCC1350CC2650

为了在我们的软件开发中面向未来、我们需要更多的闪存。

我们使用提到的256 KB 变体、但需要迁移到某些512 KB 类型。

提前感谢您

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、

    确实! 我们计划扩展到更高的内存型号512KB 及更高版本。
    如果您想了解更多详细信息、请通过论坛向我发送离线消息。


    -Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Priya:
    抱歉、不知道如何发送脱机消息...

    我们选择 MSP432P401的原因有两个:
    -低功耗
    -系列说明中的512 KB 闪存作为一个变体

    我们的器件现已投入生产、我们比计划中更快地实现更大的软件模块。
    当512 KB 变体可用时、信息对我们来说很重要。 此外,我们还需要采样率;-)

    提前感谢您、致以诚挚的问候
    Johannes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4个月后-我想知道是否有关于此主题的任何新信息。 随着工具与这些"不存在"芯片兼容(例如 Segger JLink 闪存 lite 兼容性列表 P401V@1MB、P4011@2MB 等)、我可以看到更大的 MSP432。

    我们喜欢 MSP432和 TI 环境(可能在其他产品中使用 CC2650/CC1350)、但256KB ROM 是我们应用的边界。 512KB 变体将提供可行的升级/保护路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您在论坛上发帖!

    我可以确认工作中当前使用的是具有512KB 的 MSP432。 我们将很快提供更多详细信息、敬请期待!!

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 很期待这件事。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们正在开发的产品的处理器选择处于早期阶段、因此这个问题对我们也很重要。

    512 KB 闪存版本是否还可能具有更多 SRAM? 新的 MSP432器件何时可能发布-是否计划在未来几个月或明年及以后发布?  

    谢谢、

    Meenal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meenal、您好!

    请通过论坛向我发送一条离线消息。

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我已将您添加为朋友、并通过该邮件发送了一封邮件。

    谢谢、
    Meenal