工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我正在尝试仅使用 SDCARD 来重新编制数据。 我的所有项目都是使用"MSPClassic Registers"完成的、因此我在论坛中看到了一个 Bluehash 帖子、但在 CMSIS 中、在模式下、为了满足我的项目、我尝试更改一些文件。 现在、我在完成他的工作时遇到了一些问题、有人可以帮助我?我需要 一些非常简单的东西、只需确认是否加载了该卡并保存数据即可。 我正在使用 MSP432。 但我不使用 Booster Pack、它是一个简单的 SDCard 屏蔽、 这个代码有一个 LCD 连接来进行简单的调试。
连接、对于 LCD 和 SDCard、端口|引脚连接:
MSP432--- >液晶屏 MSP432--- > SDcard
J4. JP2.6---- >D4 P1.5 ---------- >CLK
P2.4------- >D5. P4.6---- >CS/SS
P5.6 ---------------- >D6. J2
P6.6- >D7. P1.6 -------- >MOSI
P2.3---- >E P1.7---- > MISO
P6.7---- > RS
文件 v.2: