Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
Code Composer Studio 版本:7.1.0.00016
我在特定的 TI-RTOS 示例中看到了一种非常特殊的行为。
具体而言、从 Resource Explorer 加载了 fatsd_MSP_EXP430FR5994_TI。
用于 MSP430-v:2.20.00.06/MSP-EXP-FR5994/驱动程序示例/FatFs 示例/FatSD 的软件/TI-RTOS
如果我将示例导入工程工作区、并且编译和调试并加载到 target....no problems....it 中、则运行正常。
但是、如果我只需右键单击工程并选择属性、然后完全不执行任何操作(不做任何更改)...除了在弹出式属性菜单中选择"确定"外、该程序不再能够运行。 它会生成并加载但卡在为我不知道的中断存根提供服务的 while 环路中。
暂停调试...我们位于 HWFuncs.c 中...
_interrupt void ti_SYSBIOS_family_MSP430_Hwi54 (void)
{
while (1){};
}
我尝试限制编译、使其无法修改目标和/或 src 软件包目录。。。 当然、这不是示例的预期行为。
我的总体目标是能够修改属性、以便了解为什么我无法向 SD 卡写入大于32KB 的文件、但由于这个令人沮丧的问题、我无法更改这些属性。
我确实有相当多的 MSP 寄存器编程经验、但我不情愿地承认、使用 TI-RTOS 还不是很了解。
如果能提供任何帮助,将不胜感激。
谢谢
Dennis