This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430fr4133 launchpad 的 LCD 代码

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595882/lcd-code-for-msp430fr4133-launchpad

主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133MSPWAREMSP430WARE

我在 MSP430FR4133 Launchpad 的"开箱即用"示例代码中遇到错误.... 该代码中缺少一些定义... 请提供正确的代码或建议我进行调试...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amaresh、

    我从 CCS v7.0 TI Resource Explorer 内的 MSPWare v3.7中下载了 OutOfBox_MSP430FR4133代码、构建代码后没有遇到错误。 使用的编译器版本为 TI v16.9.2.LTS、请指定系统中涉及的差异或遇到的特定问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我尝试在 MSP430FR4133 LaunchPad 上加载开箱即用演示、应该在 LCD 上滚动"欢迎使用 FR4133 Launchpad "、但它不会执行滚动效果。 我所看到的只是最右侧的一个'W'(欢迎)。 我正在使用 CCS v7.2.0.00013并从 Resource Explorer 中加载项目。 Resource Explorer 从 MSP430Ware v3.60.00.10中提取、我使用的是 TI v16.9.4.LTS 编译器。

    msp430fr413x_LCDE_01运行时没有问题、在 LCD 上显示"123456"。

    此致、
    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提醒我们 Akash。 我可以使用 CCS v7.2 MSP430Ware v3.7编译器 TI v17.6和16.0.3确认类似行为。 但是、它在 CCS v6.2 MSP430Ware v3.7编译器 TI v16.6.3中仍然有效。 问题可能出在 CCS 版本中、我们需要进一步调查。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    升级到 MSPWare v3.80可解决此问题。 很可能与器件头文件和 DriverLib 不一致。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan、

    刚刚获得了最新版本并确认其工作正常。

    此致、
    Akash