This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BATPAKMKII:电路板的电流消耗是多少?

Guru**** 2795555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598485/boostxl-batpakmkii-what-is-the-current-consumption-of-the-board

器件型号:BOOSTXL-BATPAKMKII
主题中讨论的其他器件:BQ24250BQ27441-G1

您好!

我想知道 BQ27441在正常模式、睡眠模式、休眠模式和关断模式下电路板的电流消耗。

BQ24250处于 Hz 模式。

当我处于 BQ27441的正常模式时、我测量的电路板电流为15mA。

当我处于 BQ27441的关断模式时、电路板的电流测量值小于0.5mA。

因此、我得出结论、  消耗 大部分电流的是 BQ27441。

在 BQ27441-G1数据表 中、电流非常低(第8.5节)。

此外、我还想进入睡眠模式和休眠模式。

我尝试了两种方法进入睡眠模式、但没有一种方法 工作、因此无法访问休眠模式。

方法1:

我尝试更改 SlepCurrent (子类 ID 82 offset 31)的值、但我读取的值为172 (0x00AC)、默认情况下通常需要为10 (0x000A)。 我尝试更改此值、但它不起作用。

我可以正确读取并修改之前(锥率和锥度电压)和之后(充电终止时的电压)的值。

为了阅读和修改、我使用 bq27441-G1技术参考的第3.1节中的方法

方法2:

我尝试将 SDA 强制为0 (GND)、而在其他时间将 SCL 强制为0 (不是同时)。 但电路板的功耗大约为15mA、我可以验证我是否确实处于睡眠模式。

请参阅数据表中的第9.5.4.9节。

我有两个板、结果是类似的。

此致、

Pierre Krebs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

    我看到您的帖子在 另一个主题上寻求帮助、我更关注 MCU 方面的问题、但我绝对可以帮助您、或者至少可以找到能够提供帮助的人。  我现在还有其他几件事让我感到很压力、但我很快会为您研究这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想提出一些意见。

    电流的测量确切位置是什么?
    BoosterPack 板上有许多 IC。
    两个用于3.3和5V 的降压/升压稳压器、一个充电器和一个连接到 LaunchPad 板的连接器。
    www.ti.com/.../slau618.pdf 的原理图第19页

    bq27441的休眠电流很难测量、具体取决于是否存在 I2C 流量。

    所有 BoosterPack 均为0.5mA、而 bq27441处于关断状态。
    bq27441关断为600nA、比0.5mA 低3个数量级

    bq27441正常模式电流为93uA、远不及15mA。
    这就是所有 BoosterPack 电流。

    bq27441-G1数据表的第8.5节是正确的值。
    全部在唤醒比较器被禁用的情况下给出。
    这些值是根据设计确定的、可以信赖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当模块未连接时、我测量的电流为15mA。

    当我通过 I2C 总线读取 BQ27441中的当前值时、它也是模块返回的值。

    测量是在电池的一根导线上进行的。

    此致、

    Pierre Krebs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔人很好、

    BoosterPack 由电池供电运行。
    监测计正在测量从电池中拉出的电流并将其放入寄存器中。

    因此、您的结果彼此一致。

    它工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ed、


    我无法理解的是、该电流将流向何处。 正如您在上一条消息中所提到的,每个电路的静态电流远低于15mA,因此当升压器未连接任何部件时,我无法找到消耗15mA 电流的原因。

    此致、
    Pierre Krebs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 BoosterPack 用户指南中、原理图显示了2个可实现+5和+3.3V 电压的 TPS6300x 降压/升压转换器。

    这些电压会传输到 Launchpad 连接器。

    TPS6300x 通过将 PS/SYNC 引脚拉为高电平来禁用其 PS PowerSave 模式。

    它们的数据表显示 IQ 处于50uA 范围内、因此其本身不应导致电流。

    但是、产生的电压会传输到连接器、因此我必须猜测连接器中安装了消耗电流的部件。

    您是否已连接 MSP430 Launchpad?

    如果是、那么这就是消耗该电流的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在未连接任何设备的情况下使用 Launchpad MSP432进行了测量。
    在这两种情况下、电流都在15mA 左右。

    此致、
    Pierre Krebs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您确切地在哪里测量电流?
    您可以发送图片吗?

    您是否连接了 USB 电缆?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当值为00.00012时、开关处于"断开连接"状态。

    当值为00.01344时、开关处于"连接"状态。

    该值以安培为单位。

    黑色器件将1mA 转换为1mV

    此致、

    Pierre Krebs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当开关"断开"时、电池未连接到电路板。
    电流读数应为零。
    校准稍微关闭了一点。

    对电流进行限定会有所帮助。
    DVM 将尝试对读数求平均值。 I-V 转换器也可以执行相同的操作。
    每当出现有关电流的问题时、查看电流的最准确方法是使用范围。

    电池电流很可能不是直流电、而是在正常应用中产生脉冲。
    DVM 将无法正确检测到脉冲电流。
    如果是脉冲、脉冲的性质和时序可能会帮助我们找出原因。

    我建议对设置进行实验。
    如果拉取的平均电流确实为15mA、则电池电量监测计将显示容量下降。
    该工具实际上用于演示如何使用 MSP430进行编程和通信。

    为了进行深入开发、我们推荐使用 EVM 评估模块。
    测量仪表也需要校准、我不知道在发送之前 BoosterPack 工具是否已校准。
    在 bq27441 EVM 中、有一个校准部分。
    几乎所有测量仪表都必须校准。
    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Pierre  

    您是否能够降低 batpak 的电流消耗?

    我使用的是同一个单元、并且我的应用遇到了同样的问题、消耗的电流约为2mA、但 batpak 电路消耗的电流是电流的7倍、并且完全耗尽了电池电量。

    此致

    Gurvinder