This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:IAR

Guru**** 2619815 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593877/compiler-iar

主题中讨论的其他器件:MSP430F425

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,我 实际上是在为电表应用开发 msp430f425,我用 tidc299。 我的问题是当电表处于低功耗模式时,我希望我的 LCD 显示一个单词,有时它工作, LCD 显示我需要的,但对比度差,大部分时间它不工作。 是因为没有电源 (注意:我的电表上有备用电池),还是需要更改代码中的内容。 有人能帮我知道问题在哪里?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Doouaa、

    感谢您的发帖。 您使用的是我们的 EVM 之一还是定制板? 主板由电源或电池供电时、LCD 行为是否有所不同? 希望您使用的任何电源都能提供足够的电流、以便从硬件的角度使所有器件正常运行。 此外、通过查看用户指南和数据表中的第25.1节、确保您使用的 LCD 受 MSP430F425的支持。 在用户指南中、我发现 LCD 对比度可由 R03电压电平通过外部电路控制、通常是一个附加的 Rx 至 GND 电阻器。 增加 R03处的电压会降低施加的总段电压、从而降低 LCD 对比度。

    LCD 模块的时钟源称为 fLCD。 在用户指南的图13-1中、ACLK 提供 fLCD。 因此、您应该能够在 LPM3中运行、同时定期更新 ISR 中的 LCD。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有新问题、请开始新主题。

    此致、

    James

    MSP 客户应用