This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP - FET 可用性

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/597854/msp-fet-msp---fet-availability

器件型号:MSP-FET

大家好、  

n´t 这个论坛是提出这个问题的正确场所,我不会问这个问题,但是 MSP-FET 编程器是否仍然可用 ? 我n´t 的原因是、我无法从我们的普通分销商处获得一个  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    MSP-FET 未停产。  我们一直在更新设计以符合 CE 标准、目前正在尝试重新生成库存。  不幸的是,我们现有的库存消耗量超过了临时的预期。  我们正在尽力备份库存、但我们希望库存恢复到以前的水平之前的一两个月。

    感谢您的耐心等待、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我被告知 Mouser 会有库存、我立即订购了一个器件(现在 Mouser 库存再次为零)。

    我今天收到了我的商品。 由于在随附的 USB 电缆上添加了 WE-SPLE-ERRITE、因此看起来它已收到 EMC-FIX。

    但是、我的设备确实存在机械问题:编程器设备上的 USB 连接器到目前为止是凹入式的、因此没有可靠的连接。 如果尝试了许多不同的 USB 电缆、则无法正常工作。 因为我需要立即更换设备、所以我自己做了一个快速修复、而不是退回故障设备。 我的设备的 S/n 为170500030W、如果需要、我可以发送问题照片。

    Martin Schmidt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    感谢您对 MSP-FET 上 USB 电缆的反馈。 我们知道 USB 电缆的安装有点松散。 在我们的测试过程中、我们实际上发现套件附带的 USB 电缆是可靠的、只要您将所有物品都放在桌子上、并且没有任何东西悬挂、我建议您使用该电缆。

    仅供参考、您能否描述修复连接的方法?

    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    所提供的电缆没有问题、位于 MSP-FET PCB 上的 USB 连接器有问题。
    按照接收装置的方式、我必须将电缆连接器连续压入 PCB 连接器(或紧靠外壳、这就是阻止它的原因)。

    为了解决这个问题、我取出了 PCB、将两个安装孔放入长孔中、这样我就可以将 PCB 滑动一点、使其朝向 USB 连接器端 我获得了至少一毫米的增益。 这样、USB 电缆就可以可靠地连接。

    此致、
    Martin