This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 雨水传感器应用手册?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004-Q1, MSP430FR6047, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593165/rain-sensor-app-note

主题中讨论的其他器件:FDC1004-Q1MSP430FR6047MSP430FR5994

大家好、我们有没有关于雨水传感器的应用手册?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HS、

     在 FDC1004-Q1数据表中,有一个汽车雨水传感器应用的参考和方框图: www.ti.com/lit/ds/symlink/fdc1004-q1.pdf 。  

    还有另一篇 E2E 文章介绍了此应用: https://e2e.ti.com/support/sensor/capacitive-sensing/f/987/p/412106/1646860 。  最后,这是一篇有关该主题的很棒的博客文章,实际上显示了一个典型的传感器: https://e2e.ti.com/blogs_/b/thinkinnovate/archive/2013/09/18/rain-sensors-should-be-much-smaller

    为了澄清这一点、应用是简单地检测雨水、还是测量降雨量?

    ~Leonard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、您好!
    d/s、E2E 或您提到的博客中没有太多信息。
    我更感兴趣的是雨水传感器所需的处理能力、以及您是否可以使用不带 FDC 的 MCU 直接测量电容。

    此应用是一个简单的雨水传感器(雨水检测)、用于控制太阳照度。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    寻找同样的东西,但对降雨更感兴趣。 是否有与此相关的或文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "降雨量一"是指用于测量降雨量的雨量计吗?   到目前为止、我还没有看到 用于测量仪表或基本检测器的参考设计、但我想知道我们是否有测量仪表、我们是否可以在收集器小瓶中发现非常少量的水、我们可以将其用作雨水检测的基础、对吧?  

    我所关注的两个领域是汽车应用中的雨水探测器和自动喷水灭火 系统的探测器。  到目前为止、虽然我已经了解了电容式感应、IND-SENSE、毫米波、但还没有确切的内容。

    ~Leonard      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="LeonardEllis"]通过"降雨一",您是否指的是用于测量降雨量的雨量计?[/QUERT]
    是-也测量体积、而不仅仅是开/关。

    [引用用户="LeonardEllis"]我正在寻找的是雨水探测器
    Raindetector (开/关型)更易于制作、体积更难制作。 看到一些设计尝试使用水滴计数器,但到目前为止没有可用的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、
    您是否考虑过使用飞行时间来确定小瓶中液位的超声波传感器?

    我们有 MSP430FR6047、它将 AFE 和信号处理器内置在 IP 中。 您还可以查看我们有 ToF 演示的 MSP430FR5994 (没有 AFE)。

    让我知道其中任何一个听起来是否有趣。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只搜索阳光照看的雨水检测。 水量不是很有趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、这封邮件是针对 Brown 的。 您能找到足够的东西吗? 有许多方法可以做、包括使用我的上述建议进行简单检测。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有搜索小瓶溶液、因为它需要一个漏斗、一个具有受控水输出的小瓶-有很多倾翻桶溶液、它们更可靠。 我对平面传感器感兴趣、但我还没有发现任何有用的东西、甚至可能无法使用平面传感器来实现。