This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:启动7英寸 TFT 显示项目

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/597016/msp432p401r-starting-a-7-inch-tft-display-project

器件型号:MSP432P401R

我计划使用带有7英寸 TFT 触摸屏的 msp432p401r launchpad 启动一个项目。 这是我第一次执行这样的项目。 我希望我能在以下问题上获得一些建议、

1. 我搜索了7英寸 TFT 触摸屏。 其中大多数与 Arduino 和 Raspberry PI 兼容。 是否有人可以提供选择正确 TFT 触摸屏的想法?

2.对于程序,是否有适合7英寸 TFT 触摸屏的库?

非常感谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Jian Qi]1]。  我搜索了7英寸 TFT 触摸屏。 其中大多数与 Arduino 和 Raspberry PI 兼容。 是否有人可以提供选择正确 TFT 触摸屏的想法?[/quot]

     您能否分享有关这些显示屏的更多详细信息?  您正在寻找的分辨率是多少?

    您还可以查看此处提供的"显示屏" Booster Pack: https://www.ti.com/ww/en/launchpad/boosterpacks.html

    特别是 http://www.ti.com/tool/BOOSTXL-K350QVG-S1、   MSP432 SDK 中的图形库完全支持该链接。 它 是 带电阻式触摸屏的3.5英寸 TFT LCD。

     此致、

       David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 我知道有一个带3.5英寸 TFT LCD 的 BoosterPack。 但我希望为项目提供更大的屏幕。

    有很多支持 Arduino 的7英寸 TFT 屏幕。 例如、分辨率为800x480 的屏幕 http://www.ebay.com/itm/7-inch-TFT-LCD-module-800x480-SSD1963-w-touchpad-PWM-arduino-AVR-STM32-ARM-/121017488870?hash=item1c2d3455e6

    如果我购买了其中一个屏幕、是否很难在 MSP432P401R Launchpad 上进行编程? 我可以使用什么库?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     我快速看了一下该显示屏、是的、您应该能够将该显示屏与 MSP432连接

    [报价用户="Jian Qi"] 如果我购买了其中一个屏幕、是否很难在 MSP432P401R Launchpad 上进行编程?

    实际上、您  需要更新4个文件。

    dev.ti.com/.../

    我执行了类似的操作、但对于不同的显示"SSD2805"(从 SPI 到8位并行)、因此您可以使用 这些文件 作为参考。

    [引用 user="Jian Qi"]我可以使用什么库?

    您仍然可以使用 SimpleLink MSP432 SDK 中提供的图形库

    dev.ti.com/.../

    如果您有其他问题、请告诉我。

     此致、

       David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、David。

    我找到了一个使用 UART 的 LCD。 我可以更轻松地开展工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我的 LCD 为7英寸、分辨率为800x600。 我在 taobao.com 上找到了这个 LCD、型号是 TJC8048k070。 制造商提供了对 LCD 进行编程的软件、这对我来说很方便。

    因为我需要更大的屏幕、所以我没有选择 BoosterPack。

    此致、
    David