This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:MSP430FR2533是否具有足够的功能来与指纹模块 FPC1020配合使用?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592825/msp430fr2633-do-msp430fr2533-has-enough-capability-to-work-with-fingerprint-module-fpc1020

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2533

大家好、TI Folk、

 你好。

 我正在考虑的概念是:CapTIvate +指纹平台,我知道 MSP430FR2533可以提供 CapTIvate 功能,我想使用 FPC1020指纹模块, 请建议此 MCU 是否 有足够的功能与 FPC1020配合使用?

e2e.ti.com/.../FPC1020.pdf

此致。

姜微吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    传感器的阵列为192*192像素,分辨率为8位(256灰度)。 这意味着只需读取指纹图像,就需要192*192=36KB 的 RAM 内存。 具有16KB FRAM + 4KB RAM 的微控制器远不足以完成此任务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilmars、
    感谢您的信息。
    我是否知道 TI 是否拥有具有 CapTIvate 功能并同时支持 FPC1020的合适 MCU?

    此致
    姜微吉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="weiji Jiang "]我是否知道 TI 是否有具有 CapTIvate 功能并同时支持 FPC1020的合适 MCU?

    很可能不会。 指纹模式匹配是 CPU 、I/O 和存储器密集型任务、对电容式感应"不友好"。 我会拆分这些任务、选择小型 MSP430作为具有足够 I/O 的从微控制器来实现 CapTIvate 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、除了类似项目中的 MCU 之外、还能就其他所需器件提供更多建议吗? 建议的 MCU (MSP430、具有16KB FRAM + 4KB RAM 的微控制器)需要多少功率