This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:MSP430FR2533:编程器

Guru**** 2533630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595860/msp430fr2533-msp430fr2533-programmer

器件型号:MSP430FR2533
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

大家好、

我在我的设计中使用 MSP430FR2533/32。 我想知道如何使用 MSP430 USB 调试接口对 MSP430FR2533进行编程。 MSP430 USB 调试具有14个

用于编程的引脚连接、而 MSP430FR2533开发套件具有用于编程的20引脚连接器。 我必须为哪个引脚连接指定引脚

用于编程目的的 MSP430 USB 调试接口的 MSP430FR2533套件。

谢谢。

此致、

Dipesh Karli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dipesh、
    我假设您是指 CapTIvate 开发套件和 MSP-FET 调试器?
    如果是这样、您可以查看两个器件的背面、查看引脚标签列表。 或者、此信息可在 software-dl.ti.com/.../ch_evm.html 中标记为"编程/电源/通信连接器(20引脚母头)"的部分中找到。

    然后、您只需根据 www.ti.com/.../slau278y.pdf 的图2-3部分( 对于 y MSP430F2xx、MSP430G2xx 和 MSP430F4xx 器件、图2-2)匹配连接即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dipesh、
    请告诉我这是否解决了您的问题。