This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:刷写固件返回错误:"设备的调试接口已被保护"

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593875/msp430fr5969-flashing-firmware-returns-error-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

我认为由于代码错误、我无法在 CCS 中对 MSP430FR5969进行编程、它返回错误: "The Debug Interface has been secured"。

我还使用命令-e ERASE_TOTAL 尝试了 MSP430Flasher、这将返回错误:"Could not erase memory"。

我将使用 MSP-FET 对器件进行编程。

然后、我尝试使用 BSL-Scripter 工具进行批量擦除、如下所述:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/565040/2070601

我使用了相同的连接 TXD -> P2.0 (Tx)和 RXD -> P2.1 (RX)和 SPY BI 线连接。

BSL-Scripter 的版本3.2.1提供错误:[ACK_ERROR_MESSAGE] Unkown ACK Value! 进行大量写入。

错误应该存在、但尝试后、我仍然无法上传任何代码...

较旧版本3.1.0.0完全没有反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koen、

    从您的第一条语句中可以看出、您已经锁定了 JTAG、因此无法建立 JTAG 连接。 您可能需要尝试通过 BSL 解锁 JTAG。 您可能还会有一个 BSL 密码、该密码会将您锁定。 有关这些代码保护功能以及如何潜在地将其反向的更多信息、请参阅下面的链接应用手册。 请注意、反转 JTAG 或 BSL 锁定将导致在此过程中对器件进行整体擦除、以防止写入器件的代码被读出。

    MSP 代码保护功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科恩、

    您是否能够解决您的问题? 我遇到的问题完全相同、无法通过 BSL 与电路板通信。  

    谢谢、

    Matthew Bohman